This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500EMK:访问收发器(CC2500EMK)器件中的双向通信。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1465848/cc2500emk-accessing-two-way-communication-in-transreciever-cc2500emk-device

器件型号:CC2500EMK
Thread 中讨论的其他器件: CC2500

工具与软件:

您好!


我正在使用 CC2500EMK 收发器模块、并希望获得有关有效实现双向通信的指导。 有人可以使用本模块提供建立可靠双向通信的见解、示例或最佳实践吗? 如有任何建议或参考有用资源、将不胜感激。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anburaja:

    非常感谢您向我们提出问题。

    您能否详细介绍一下您的用例和所使用的产品?
    我想更好地了解您为什么要使用  CC2500EMK 而不是我们较新的 SOC 来为您提供良好的支持。

    此致、
    等等


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Theo:

    感谢您的答复。

    目前我使用的是两个 CC2500收发器模块。 我将从一个模块(TX)向另一个模块(RX)发送请求、然后第二个模块进行相应响应。

    我的要求:

    • 一个模块发送:"嗨、有人在吗?"
    • 另一个模块接收来自模块1的消息、 回复:"我在这里。"

    请建议使用任何其他模块、如用于 UAV 控制的 CC2500EMK。(无人飞行器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anburaja:

    感谢您提供更多详细信息。

    一般而言、我建议您使用我们的 MCU 之一、因为通过我们的 SDK、您将对多个通信栈获得全面的软件支持。
    对于2.4GHz、这将是:

    如果您想实现更远的距离、我建议您切换到低于1GHz MCU。

    请在滚动器件后告诉我您的想法。
    如果您需要远距离 propRF 解决方案、我强烈建议您使用 SUB1 MCU、然后您可以使用 propRF packetRX 和 packetTX 软件示例构建您的应用。 您还将可以访问这些器件支持的所有 PHY。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出的多项建议。

    我会根据我的未来要求检查这些 MCU。 我想知道一对 CC2500EVK 模块是否可以同时用作发送器和接收器且支持一次性配置。 如果可能、步骤是什么?


    如果无法做到、发送器模式与接收器模式之间以及接收器模式之间的切换最小延迟是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anbruja:

    收发器从连接的 MCU 接收指令。 TH 收发器不是独立运行的。

    如果您需要的是一次性编程芯片、它将用作接收器并在总线上转发接收流量、则需要从我们的 MCU 中进行选择。

    您能否更详细地解释一下您希望实现哪些软件行为?

    此致、
    等等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发送器侧 MSP430 -> CC2500EVK

    接收器侧  CC2500EVK --> MSP430

    上述情况中、我可能需要知道发送器侧和接收器侧的行为类似于半双工或全双工

    我想 您知道半双工和全双工

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anbrja:

    这将以半双工方式运行、因为每个无线电只能位于 RX 中 或者 是相同的。
    不可能同时进行。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    CC2500有三种模式:TX、RX、和 IDLE。
    TX 和 RX 模式运行正常。 如果我将器件设置为空闲模式、TX 和 RX 是否仍然可以工作? 另外、我如何在空闲模式下进行发送和接收?
    请在空闲模式下详细说明?


    感谢您...!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anburaja:

    很抱歉耽误你的时间。

    支持以下模式:
    - TX :设备处于发送模式并传输数据。
    - RX:设备处于接收模式并监听传入的数据。
    -空闲:设备已打开,没有任何操作。  

    它始终只能处于其中一种模式。  

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将一个器件设置为空闲模式、另一个器件设置为发送模式。 如果发送器发送数据、处于空闲模式的器件是否会接收数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anburaja:

    不会、不会。 如果您希望它接收传输的数据、则需要将其设置为 RX -接收模式。

    此致、
    等等