This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:有没有办法在 CC110之间实现全双工通信?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1475281/cc1101-is-there-any-way-to-achieve-full-duplex-communication-between-cc1101s

器件型号:CC1101

工具与软件:

Dears、

我的客户计划将 CC1101用于电梯中继器、其中 CC1101是半双工芯片手册中介绍的、发送模式和接收模式  由软件配置控制。 中继器需要底层路径(两个 CC1101之间)才能在 全双工模式下通信。  因此、客户 想知道是否有办法在两个 CC110之间实现全双工通信?   我们是否可以使用 CC1101来模拟全双工(例如在两个 CC1101之间实现同步)以及根据特定的时隙切换上行链路和下行链路通信? (GDO 输出的时钟信号能否在两个 CC1101之间实现同步)。

或者、我们是否还有任何类似 CC1101但支持全双工通信的其他解决方案?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    CC1101是收发器、这意味着它要么位于 RX 中、要么位于 TX 中。 它不能同时发送和接收。
    在通常设置中、您会将 MCU 连接到 CC1101、然后根据需要将其设置为 RX 和 TX。

    我对全双工语句感到困惑。 对于1个对讲机、您始终需要选择是否处于接收或发送模式。 无线 MCU 也是如此。
    当然、关于何时处于发送状态和何时处于接收模式的时序(通信协议)决定了信息流。

    您能否帮助我更好地了解您希望实现的目标、以便我可以提供更详细的建议?

    此致、
    等等