This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:旁瓣过度上升。

Guru**** 2533660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1464433/cc1312r-the-side-lobes-are-rising-excessively

器件型号:CC1312R

工具与软件:

你(们)好

在通信期间测得的频谱中、旁瓣过度上升、如下所示。

蓝色迹线是在常规调制解调器之间的通信期间测量的、黄色迹线是通过添加一个异常调制解调器测量的。

所有信号均通过线缆测量、因此外部无线信号不会产生影响。

波形在最大保持条件下测得的时间为1至2分钟。

我想知道原因是什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否共享您正在使用的 phy 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅随附的文件。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../prop_2D00_settings.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是一个温和的提醒。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是一个温和的提醒。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    旁瓣上升可能由数据包传输期间 PA 的斜升和斜降引起。

    您能否在两个器件上使用连续调制信号进行测试?

    为了传输连续调制信号、您需要使用 RFC_CMD_TX_TEST_t、而不是 RFC_CMD_PROP_TX_ADV_t

    // CMD_TX_TEST
    // Transmitter Test Command
    rfc_CMD_TX_TEST_t RF_cmdTxTest =
    {
        .commandNo = 0x0808,
        .status = 0x0000,
        .pNextOp = 0, // INSERT APPLICABLE POINTER: (uint8_t*)&xxx
        .startTime = 0x00000000,
        .startTrigger.triggerType = 0x0,
        .startTrigger.bEnaCmd = 0x0,
        .startTrigger.triggerNo = 0x0,
        .startTrigger.pastTrig = 0x0,
        .condition.rule = 0x1,
        .condition.nSkip = 0x0,
        .config.bUseCw = 0x0,
        .config.bFsOff = 0x1,
        .config.whitenMode = 0x2,
        .__dummy0 = 0x00,
        .txWord = 0xAAAA,
        .__dummy1 = 0x00,
        .endTrigger.triggerType = 0x1,
        .endTrigger.bEnaCmd = 0x0,
        .endTrigger.triggerNo = 0x0,
        .endTrigger.pastTrig = 0x0,
        .syncWord = 0x0055904E,
        .endTime = 0x00000000
    };