This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354R10:CC1354R10的 BIM (SDK F2 8.30.01.01)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354R10, CC1354P10, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1475855/cc1354r10-bim-for-cc1354r10-sdk-f2-8-30-01-01

器件型号:CC1354R10
主题中讨论的其他器件: CC1354P10SysConfig

工具与软件:

我运行的是 基本 BLE OAD 片外 示例-它似乎不使用 MCUBoot、而是使用标准 OAD BIM。

我只能找到 MCUBoot 工程 nortos 示例、因此片外 BIM 工程位于哪里?

对于 CC1352R1、我发现:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01\examples_nortos\CC1352R1_LAUNCHXL\bim\bim_offchip

对于 CC1354R10 (假设与 CC1354P10相同)、我只能找到  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01\examples\nortos\LP_EM_CC1354P10_1\mcuboot\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我看到它实际上使用的是 MCUBoot。 这不仅仅是在 basic_ble_oad_offchip.syscfg 文件中启用 MCUboot。

    是否存在未启用该功能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scot、

    如前所述、器件示例使用 MCUBoot 作为引导加载程序。 MCUboot SysConfig 配置仅用于修改实际的 MCUBoot 工程、而不是应用程序一(本例中为 basic_ble_oad_offchip)。 因此、无需启用任何 MCUBoot 实例。 如果您想开箱获取 mcuboot 十六进制文件、请使用 SDK 中包含的文件:\examples\rtos\LP_EM_CC1354P10_1\ble5stack\hexfiles -> mcuboot_offchip_LP_EM_CC1354P10_1_nortos_ticlang。 如果您需要修改 MCUBoot 示例、请从以下位置将其导入:\examples\nortos\LP_EM_CC1354P10_1\mcuboot\mcuboot、然后您会看到它实际上包括 SysConfig 中的 MCUBoot 实例、您可以对其进行修改以适应 OAD 类型(片外、片上)和时隙主/辅助地址和大小。

    希望这对您有所帮助。

    David。