This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:再充电脉冲变得更大

Guru**** 2468010 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1477639/cc1310-recharge-pulses-getting-larger

器件型号:CC1310

工具与软件:


你(们)好、
我一直在尝试测量定制电路板上的 CC1310的功耗、而且看到每次再充电峰值脉冲变大(见随附图像)。 这是否正常?
这与充电间隔时间越长、内部电容器放电越多、脉冲也越高、这一事实或许相关。  

此致、
RLB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但这些脉冲不会 持续增加、因为它们会在一段时间后稳定在特定的水平。

    只要直流/直流电感器为6.8uH 且电阻低、主电容为22uF、直流/直流稳压器就应按预期工作。