This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1477466/cc1200-cc1200

器件型号:CC1200

工具与软件:

您好!

我们在调试 CC1200时遇到问题。 数据传输通信模块有三种类型、一种是另一家制造商生产的型号未知的芯片、数据速率为9600、FDEV=4kHz、频率为460MHz、编号为1;一种是基于其他公司 CC1200开发的数据传输通信模块、数据速率为9600、FDEV=2.4KHz、频率为460MHz、编号为2; 最后一个是基于 CC1200制作的、数据速率为9600、FDEV=2.4KHz、频率为460MHz、编号为3。 数字2可以与数字1通信、而数字3无法与数字1通信。 我们需要技术支持。 是否有任何未正确设置的参数?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的邹先生:

    让我总结一下。 您有3个模块。

    模块1 (未知型号):
    -频率: 460 MHz
    -符号速率:9600波特
    -偏差:4 KHz
    - RX 带宽:?

    模块2 (CC1200 -其他公司):
    -频率: 460 MHz
    -符号速率:9600波特
    -偏差:2.4 KHz
    - RX 带宽:?

    模块3 (CC1200 - 您的公司):
    -频率: 460 MHz
    -符号速率:9600波特
    -偏差:2.4 KHz
    - RX 带宽:?

    模块2可以与模块1通信、但模块3无法与模块1通信。

    您能否完成有关每个模块的 RX 带宽的信息?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    模块1 (未知型号):

    RX 带宽:未知、大约< 20kHz;

    模块2 (CC1200 -其他公司):

    - RX 带宽: 12kHz

    模块3 (CC1200 - 您的公司):
    -频率: 460 MHz
    -符号速率:9600波特
    -偏差:2.4 KHz
    - RX 带宽: 14kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的邹先生:

    感谢您发送编修。

    从软件的角度来看:您在 CC1200上使用的是串行模式还是 FIFO 模式?

    您的模块(模块3)能否与模块2通信?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     1. FIFO 模式 (模块3)。

    2. 模块3可以 与模块2通信

    此致、

    Zou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的邹先生:

    当您尝试与模块1通信时、您是否已验证模块3是否正在检查正确的同步字等?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此致、

    Zou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在正常情况下、GMSK 和 GFSK 无法进行通信。 很奇怪、模块2可以与模块1通信。 我不知道他们调试了什么 CC1200的参数。

    此致!

    Zou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对每个模块执行了传导静态未调制 Tx 测试、以确定频率偏移(以 kHz 为单位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。