主题中讨论的其他器件:CC1352P7、 CC1352R、 LPSTK-CC1352R、 UNIFLASH、SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 工程师:
我设置了一个 Wi-SUN 网络、该网络包括:
- 与 BeaglePlay Debian minimal OS 11.8一起安装的 BeaglePlay。
- 已刷写边界路由器固件的板载 Beagleplay CC1352P7
- 刷写了 CoAP 路由器节点片外 OAD 固件的 LaunchPad CC1352P7。
- 已刷写路由器节点固件的 LaunchPad CC1352R。
- 作为路由器节点刷写的 LPSTK-CC1352R LaunchPad SensorTag。
然后、我下载了此脚本并设置我的 TI SPINEL 环境:
但是、这是我从 Beagleplay 主机上的终端上的命令提示符处收到的结果
spinel-cli > connecteddevices List of connected devices currently in routing table: 2020:abcd::212:4b00:1cbc:33c1 2020:abcd::212:4b00:14f9:675c 2020:abcd::212:4b00:1ca7:6343 Number of connected devices: 3 Done spinel-cli > ifconfig up Done spinel-cli > wisunstack start Done spinel-cli > getoadfwver 2020:acd::212:400:14f9:675c Sending OAD firmware version request message spinel-cli > Invalid coap option base URI CoAP packet received from 2020:abcd::212:4b00:29c4:b348: type: 0 (Confirmable), token: 10506430468262651724, code: 0.01 (Get), msg_id: 0 No CoAP payload spinel-cli > ifconfig up Done spinel-cli > wisunstack start Done spinel-cli > dodagroute 2020:acd::212:400:14f9:675c Error: Could not retrieve dodag route to selected embedded device spinel-cli > ifconfig Done spinel-cli > wisunstack Error spinel-cli >
TI SPINEL 故障。 它无法检测到 CoAP 节点。 此外、Spinel 在检测不到 CoAP 节点后挂起。
请帮助我更正它们。
为了确认675c 是 CoAP 节点、我已重新启动 Beagleplay 并启动网络应用程序。 它确认675c 是 CoAP 节点。