This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:RF 时间记号溢出问题。

Guru**** 2468020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1479530/cc1312r-rf-time-tick-overflow-issue

器件型号:CC1312R

工具与软件:

你(们)好   

我使用 rfSynchronizedPacketTx_CC1312R1和 rfSynchronizedPacketRx_CC1312R1示例代码进行了测试。

首先、我同步了 rfSynchronizedPacketTx 器件和 rfSynchronizedPacketRx 器件之间的时间。

然后、我将 rfSynchronizedPacketTx 器件设置为自然信标模式。

17分钟后、当 rfSynchronizedPacketTx 器件发送 TX 数据包时、rfSynchronizedPacketRx 器件不会接收 TX 数据包。

似乎射频时间周期溢出会导致去同步。

如何同步两个器件? 是否应该使用单独的时钟计时周期?"

Br yjkim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yjkim:

    您使用的是哪个版本的 Simplelink F2 SDK? 您是否对示例工程进行了任何代码更改`?

    您认为17分钟大约是计时器的绕回时间。  

    谢谢、

    Marie H.