This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:将 Wi-SUN FAN 与 GCC 结合使用

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1479082/cc1354p10-using-wi-sun-fan-with-gcc

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

你(们)好

我们正在尝试让 Wi-SUN FAN 在基于 GCC 的项目中正常工作。

/usr/lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.0/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: ../app_sdk/third-party/ti/cc13xx_cc26xx/source/ti/ti_wisunfan/lib/ticlang/m33f/wisun_coap_mbed_ns_tls_lib_cc13x4_freertos.a(ssl_cli.c.o): in function `time':
/home/developer/.conan/data/tiarmllvm/3.2.0.LTS-0/library-msp/ga/package/be241241e9d4718e5bab4eb33935bbb69606bb0c/include/c/../../include/c/time.h:211:(.text.time+0x2): undefined reference to `__time64'

查看 time.c 的源代码、似乎该符号仅在使用 clang 时可用:

#if defined(__clang__) && defined(__TI_TIME_USES_64) && __TI_TIME_USES_64
_CODE_ACCESS __time64_t __time64(__time64_t *tout)
#else
time_t time(time_t *tout)
#endif

Wi-SUN FAN 是否适用于 GCC? 我知道这些二进制文件仅适用于 clang 和 IAR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我们仅提供包含 TI Clang 和 IAR 编译器的示例项目、这就是我们测试的全部内容。 我们目前不支持 GCC。  

    由于部分软件仅以库的形式提供、因此我认为您不可能启用 GCC 支持。 我将与软件开发人员进行核实、然后明天再与您联系。

    谢谢、

    Marie H.