This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:接收器不会从发送器中获取任何数据。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1479137/launchxl-cc1310-receiver-not-get-any-data-from-transmitter

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

工具与软件:

我有两个 Launchpad-cc1310装置、其中一个指定为发送器、另一个指定为接收器。 我已调整中的设置  RFC_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_t  将偏差更改为0x0028、预分频为0x9、速率字更改为0x003D7、rxBw 更改为0x20。 尽管我已经对两个控制器进行了这些修改以提高远距离功能、但我不会从发送器接收到任何数据。 不过、我在两个器件中使用默认射频设置、它能够很好地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议使用  SmartRF Studio 7:  https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO 、用于开发自定义 PHY 设置。

    根据 SmartRF Studio 中提供的其中一个表征 PHY 更改 PHY 设置时、需要考虑多个因素、请参阅:  SWRA682  (查找 CC13x0和 CC13x2系列的新 PHY 的设置): https://www.ti.com/lit/swra682

    您从什么 PHY 开始? 如果是50kbps、则您的 RXBW 设置0x20太窄、我建议将其作为第一步增加(请参阅  第4款 以便估算所需的 RXBW 设置)。 正如您将在 SWRA682中看到的那样、PHY 参数是相互依赖的、因此如果您希望实现该设置组合的最佳性能、显著更改 RXBW 将需要重新优化其他参数。

    此致、

    Zack