This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:通过脉冲编码接收/发送 RC 代码、实现433.92 MHz OOK 调制的可行性。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1478591/launchxl-cc1310-feasibility-of-using-433-92-mhz-ook-modulation-with-pulse-coded-reception-transmission-of-rc-codes

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

您好!

我们希望使用433.92MHz OOK 调制无线电芯片开发基于 Raspberry Pi 的网关设备、用于从传统传感器/ 按钮接收 RC 代码、并将 RC 代码发送到传统手持设备/监视器。  TI CC1310支持 OOK 调制、但 TI 射频驱动器似乎只支持基于数据包的通信、调整  TI CC1310是否可行 脉冲编码传输/接收 ? 或者、是否有其他可用于此目的的替代方法?

谢谢。此致。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要核实这一点、以便在本周结束前作出答复。

    此致、

    Zack