This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:修订版 B 的天线尺寸为修订版1.4

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1479905/launchxl-cc1310-antenna-size-of-rev-1-4-for-rev-b

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

与之相关的人员、
我对 Launchpad 的天线尺寸有疑问。
我有 CC1310 Launchpad 修订版1.4和 CC1312 HW 修订版 D、我看到 cc1310的新型 LaunchPad 的天线尺寸与 CC1312 Launchpad 相同、我知道在削减成本的同时还拥有相同的平台。  
但我想知道的是:移动和 RSSI 信号的影响是什么? 用于该不同尺寸。 我不知道德州仪器(TI)是否有天线更换后的信号相关文档。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更笼统地说、由于这也适用于对客户电路板的更改、因此影响主要包括:

    • 天线接地层尺寸的变化会影响所需的天线匹配(即需要调整天线匹配网络)。 这是因为天线的谐振频率发生了变化。
    • 接地层的尺寸和形状会影响天线的辐射方向图。

    有关详细信息、请参阅:

    LaunchPad 用于评估目的、因此客户设计可能不会具有相同的接地平面尺寸、因此预计会出现一些性能差异(并在可能的情况下考虑到这些差异);这是一个物理限制、除了就如何在客户设计中实现卓越性能提出建议之外、TI 也不能防止这种限制。

    特别是对于 CC1310 LaunchPad、迁移到最新设计具有以下优势:

    • 较大的接地平面会略微提高性能。
    • 接头引脚 被移至远离天线的位置。 这提高了天线性能(尤其是移动了电源接头)、并且在未来设计中不建议在天线周围放置任何接头。

    最新版本的性能会更好、但实际天线设计、除了接地层尺寸外、是相同的、对于客户设计、由于客户电路板的接地层尺寸不同(如上所述)、因此没有影响。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:  

    非常感谢你的评分