This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1120-90:CC1120EM-868-915-RD

Guru**** 2813065 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1479178/boostxl-cc1120-90-cc1120em-868-915-rd

器件型号:BOOSTXL-CC1120-90
Thread 中讨论的其他器件:CC1190CC1120

工具与软件:

我正在从事一项工作 CC1120 + CC1190 868 MHz 的载波频率 、使用以下配置:

  • 比特率: 1.2kbps
  • RX 滤波器带宽:  7.8 kHz
  • 调制格式: 2-GFSK
  • 频率偏差:  1.5 kHz
  • 发射功率: 27dBm

我根据配置了寄存器 SmartRF Studio

{IOCFG3、0x06}、

{IOCFG2、0x33}、

{IOCFG1、0xB0}、

{IOCFG0、0x73}、

{SYNC3、0xD3}、

{SYNC2、0x91}、

{SYNC1、0xD3}、

{SYNC0、0x91}、

{SYNC_CFG1、0x0B}、

{DERATION_M、0x99}、

{MODCG_DEV_E、0x05}、

{DCFILT_CFG、0x15}、

{Preamble_CFG1、0x18}、

{FREQ_IF_CFG、0x3A}、

{IQIC、0x00}、

{CHAN_BW、0x04}、

{MDMCFG0、0x05}、

{symbol_Rate2、0x43}、

{symbol_rate1、0xA9}、

{SYMBOL_RATE0、0x2A}、

{AGC_REF、0x3C}、

{AGC_CS_THR、0xEF}、

{AGC_CFG1、0xA9}、

{AGC_CFG0、0xC0}、

{FIFO_CFG、0x00}、

{SETTLING_CFG、0x0B}、

{FS_CFG、0x12}、

{PKT_CFG2、0x04}、

{PKT_CFG1、0x04}、

{PKT_CFG0、0x20}、

{PA_CFG2、0x77}、

{PA_CFG1、0x56}、

{PA_CFG0、0x7E}、

{PKT_LEN、0xFF}、

{IF_MIX_CFG、0x00}、

{FREQOFF_CFG、0x20}、

{FREQ2、0x6C}、

{FREQ1、0x80}、

{FS_DIG1、0x00}、

{FS_DIG0、0x5F}、

{FS_CAL1、0x40}、

{FS_CAL0、0x0E}、

{FS_DIVTWO、0x03}、

{FS_DSM0、0x33}、

{FS_DVC0、0x17}、

{FS_pfd、0x50}、

{FS_PRE、0x6E}、

{FS_REG_DIV_CML、0x14}、

{FS_SPARE、0xAC}、

{FS_VCO0、0xB4}、

{XOSC5、0x0E}、

{XOSC1、0x03}、

我已启用 PA_EN 进行传输、然后 LNA_EN 便利接收。

问题:

无线传输和接收距离最大值我可以达到150米,我如何才能改进范围,是否有其他寄存器我需要配置.

非常感谢任何指导或建议。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请逐步浏览此应用手册:  SWRA603  (调试通信范围): https://www.ti.com/lit/swra603

    您是否使用 SmartRF Studio 中的任何默认设置尝试了距离测试、以验证该测试是否不是您的 PHY 设置?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的重播  

    我尝试了 swre253e CC1120远距离示例中的软件示例、但寄存器设置与 SmartRF Studio 不同、请建议我需要提升哪个、我的载波频率为868MHz、比特率应为4.8kbps 至9.6kbps、传输范围应在无视线的情况下为300米左右、具有视距的情况下为1000米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、您应该使用 SmartRF Studio 设置进行测试。 完成搜索结果后、请使用 SmartRF Studio 共享搜索结果、我们可以建议您采取后续步骤。

    您可以使用以下工具来估算预期范围:  射频范围评估器:  https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR

    随附的应用手册说明了如何使用它并提供了更多有用信息:  SWRA479  (实现最优无线距离): https://www.ti.com/lit/swra479

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要使用868 MHz? 如果您想要使用+27dBm、则必须使用正确的子频带。  

    但是:本页 https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-CC1120-90上的标题 指出、此 BoosterPack 有一个选择用于其他频带的 SAW 滤波器、如果您要在欧盟使用它、则必须交换 SAW 滤波器。