This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:SimpleLink SDK 6.20.00.29下载

Guru**** 2582045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1474481/cc1352p-simplelink-sdk-6-20-00-29-download

器件型号:CC1352P

工具与软件:

您好!

我有一个使用 SimpleLink CC13XX CC26XX SDK 6.20.00.29开发的工程。 我需要原始 SDK 版本来编译工程。 此版本似乎不再在 TI 网站上发布。 请向我发送"SimpleLink CC13XX CC26XX SDK 的 Linux 安装程序"(版本6.20.00.29)下载链接、网址为 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29.ru。 提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    通过 dev.ti.com Resource Explorer、您可以下载该确切版本、但不采用可执行格式:



    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    谢谢你。 我从 Resource Explorer 下载了 SDK 并且能够编译项目。