This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:协助进行基于 CC2340的仪器和器件名称发现

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1478403/cc1352r-assistance-with-cc2340-based-instrument-and-device-name-discovery

器件型号:CC1352R

工具与软件:

尊敬的专家:

我们尝试使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17中的 Simple Central 示例、将基于 CC2340的仪器与 CC1352R 连接。 根据文档、此示例包括 GATT_READ()和 Write 选项。 但是、在我的日志中、在"Work with option"步骤之后不会显示读取和写入选项。

您能否建议如何正确地连接到仪器以及通过 CC1352器件检索名称和广播数据?

此外、我想打印已发现设备的名称。 我已按照所提供链接 CC2642R 中的说明操作:在 simple_central -蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎ ñ ol - TI E2E 支持论坛中显示广播器名称 、但只打印器件地址。 您能帮助我修改代码以同时显示器件名称吗?

感谢您的帮助!

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    您在 CC2340器件上编程了哪个示例项目?

    简单中央设备示例假设它连接到正在运行的对等器件上的"简单外设"。 由于我们在 CC2340上没有此示例、因此可能会引起混淆。

    我可以看到链接的主题包含一个漫长的讨论。 您可以发布当前用于打印器件名称的代码片段吗、我将尝试帮助您进行调试。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    您是否可以发布监听器对此事件的日志?

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:
    请检查随附的日志图像。

    此致
    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    我认为、您应该使用包含简单 GATT 服务的示例项目对 CC2340器件进行重新编程。  

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:

    这是不可能的,因为它是第三方工具,他们建议使用 NRF Connect Android 应用程序从设备检索数据。 不过、我们将考虑移除 Android 应用并为此使用 CC1352R。 您能否建议满足此要求的选项?

    此致
    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    在这种情况下、我会使用 BTool 或 Android 应用概述此外设设备上的服务以及所有相关的 UUID。 然后重写简单的中心来请求您正在寻找的特定数据。

    如果您需要更多有关 Sevices、Profsles、UUID 等的信息、请参阅:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ATSMDAXx5vlu5FGTUknofQ__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST&placeholder=true

    谢谢、

    Marie H.