This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:868/CC1120的替代平衡-非平衡变压器915 MHz

Guru**** 2504425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1482286/cc1120-alternate-balun-for-868-915-mhz

器件型号:CC1120

工具与软件:

您好!

根据设计手册 DN039 (SWRA407)、我们使用了来自 Murata 的参考文献:LFD21868MMF1D386以及来自 Johanson 的参考文献:0900PC15J0013

我们希望找到与 Murata 和 Johanson PN 兼容的第三个基准。

您是否知道另一个可与 CC1120配合使用的平衡-非平衡变压器 PN? 我们试图找到一个,但它是不可能的。

对于 CC1120驱动程序、两处似乎都引用了"AD hoc "。

感谢您的评论。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Murata 和 Johanson 是这些器件的唯一 IPC 提供商。

    另一种方法是使用其中一种使用分立式 SMD 组件的参考设计。 这些器件通常具有更好的性能(通常成本更低)、但会占用更大的 PCB 空间并进行更复杂的设计、因为相关参考设计应遵循建议的布局。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    非常感谢您的评论、

    此致、

    David