This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:CC110L RX 不工作

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1479050/cc110l-cc110l-rx-not-working

器件型号:CC110L

工具与软件:

您好!

我配置了 CC110L、使其处于连续 RX 状态。 RX 在 RX 之后、RX 在 TX 之后。

MCSM1配置0x0F。

所有 TX 都在系统中同步发生、并且由于 CC110L 始终在 RX 中、因此 RX 是异步的。

与 RX 相比、TX 具有高优先级。 在每个 TX CC110L 设置为 IDLE 且 RX FIFO 被清空之前。

这是工作了几个小时,停止工作。 TX 工作正常、但 CC110L 不再能够接收。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您提供有关案例的更多详细信息、例如共享任何相关的代码片段? 您使用的 PHY 是什么?

    此致、

    Zack