This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1314R10:我需要检测实际 RX

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1482804/lp-em-cc1314r10-i-need-to-detect-actual-rx

器件型号:LP-EM-CC1314R10

工具与软件:

尊敬的所有人:

我的对讲机已编程为 PROP 模式。 接收操作使用回调、因此一旦数据包进入、它就会得到服务。

当进入 TX 时、停止 RX 操作、执行一个 TX、然后重新启动 RX。 一切都好。

但是、直到数据包进入之后、才会得到 RX 注意。 我在传输之前进行 CCA 检查、但想知道

触发事件。

是否有方法获得 RX 的状态、即前导码检测、同步检测、可以指示 RX 操作

是否正在进行中? 原因是、我不想错误地假设"数据包间隙"是空闲通道、但要保持

一个正在进行 RX 的变量。 这将在第一个数据包开始时激活、在接收到最后一个数据包或超时时时时结束。

此致、

Gullik。