This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310如何在 HSM 模式下配置射频物理层以发送433MHz 信号?

Guru**** 2522740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1484617/cc1310-how-does-cc1310-configure-the-rf-physical-layer-in-hsm-mode-to-send-a-433mhz-signal

器件型号:CC1310

工具与软件:

请提供一些配置示例和可在433MHz 上实现的帧速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅868和915 MHz 频段中支持 HSM (4Mbps)。  simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07 SDK 中的 rfPacketErrorRate 示例中提供了设置。

    BR

    Siri