This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G53:控制输入电压规范适用于哪些引脚?

Guru**** 2347070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1485111/sn74auc2g53-control-input-voltage-specification-applies-to-which-pins

器件型号:SN74AUC2G53

工具与软件:

您好!

器件规格中指定了控制输入电压 VI。 可以肯定的是、VI 与引脚 A 和 INH 有关。

谢谢、此致

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    正确! Vi 仅用于控制输入、即引脚 A 和 INH。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速响应。