This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:开关频率波形查询

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1485947/lm5160-switching-frequency-waveform-query

器件型号:LM5160

工具与软件:

大家好

电流测试发现、测得的 SW 点的输出频率异常。
设计值为500kHz、

让我们拓展时间表、查看以下内容:

随后根据推测、输出电容器上方没有 ESR 电阻器。
由于波形趋势接近官方网站数据、

但是电路返工后的情况是相同的。
以下数据分析和计算用于讨论设计值是否错误。

VIN = 20V
VOUT = 5V
Fsw = 500kHz
Ron = Vout /(Fsw * 1 * 10^-10)= 100k
变压器电感= 100uH
ΔIL = Vo *(Vin–Vo)/(Vin * FSW * L)= 0.075
RESR > 25M * Vo /(Vref *ΔIL)= 0.83

我使用1欧姆电阻器作为 ESR 电阻器、波形异常。
您能告诉我哪个地方最有可能出现异常吗?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    您可以填写 https://www.ti.com/tool/LM5160DNTBK-CALC Excel 工具并共享原理图以进行进一步调试吗?

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    工具:

    原理图:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我看到针对该问题运行的类似线程。 (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483870/lm5160-q1-sw-output-waveform/5706296#5706296) 。

    如数据表中所述;对于 Fly-Buck 配置、您需要具有3类纹波注入电路、以调节输出电压并实现正确的开关行为。  

    输出电压纹波在直流/直流转换器中由2个元件组成。  

    1.电容纹波:与电感电流异相。

    2.电阻纹波:由于使用的电容器的 ESR 值。 此元件与电感器电流同相。  

    为确保稳定的 COT 工作模式、您需要确保电阻纹波必须超过输出端的电容纹波(VOUT)。 如果不满足此条件、则会在 COT 转换器中观察到不稳定的开关行为、其中多次连续突发导通时间、然后是较长的关断时间。 在 Fly-Buck 配置中、您需要确保使用3类纹波注入电路、以确保具有足够的纹波来确保正常运行。

    建议 更改原理图以包含3类纹波生成。  

    谢谢!

    Nitya