This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7660:LMC7660原理图审阅

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC7660, TMUX7234, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1484264/lmc7660-lmc7660-schematic-review

器件型号:LMC7660
主题中讨论的其他器件: TMUX7234TL431

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

请帮我回顾 LMC7660的原理图。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不起作用、因为分压器不会为电荷泵或连接到±10V 电源的任何其他器件留下任何电流。

    您要尝试解决的实际问题是什么? 为什么需要±10V、负载有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请先与客户核对申请。 期待您的回复。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aurora 和 Clemens、

    我的应用使用 LMC7660为 TMUX7234生成-10V 电源、电流约为10mA。

    我是否可以使用10V 齐纳二极管将输入电压钳制为10V 以生成-10V 输出? 或者、您是否还有其他推荐的解决方案?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用齐纳二极管、但您必须移除 R801。 调整 R800的大小必须能够为齐纳二极管、LMC7660和 TMUX7234提供足够的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    你可以参考 克莱门斯的建议。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我选择的齐纳二极管具有以下规格:

    假设 LMC 需要10mA 的输出电流、
    加上齐纳二极管的5mA 电流消耗
    可以使用以下公式计算电阻器值:

    R =(14V - 10V)/ 5mA = 267Ω

    这是否合适?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMC 本身可能需要达到400 µA。  (14V−10V)/(5 mA、+ 400 µA、+ 10 mA)≈259 Ω。

    您从哪里获得该10 mA 值? TMUX7234的电源电流远远小于1 mA、与流经开关的电流无关。

    (齐纳电压会随电流而变化、因此如果您关心稳定的输出电压或想要省电、最好使用 TL431。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请参阅以下更新。 谢谢。

    奥罗拉