This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:较低的仿真(SPICE)关断电阻

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1487688/ts5a3359-low-simulated-spice-off-resistance

器件型号:TS5A3359
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

您好!

我们将上述器件用作增益开关、但其在仿真中的性能比实际情况要差得多。 关断电阻模型中是否会出现故障? 这个问题在使用 PSPICE 和 TINA-TI 模型的 LTspice 中可重现。

在交流分析中、100Hz 时的关断电阻大约为1/3 MΩ。  MΩ 为 COM 和 NO0、NO1和 NO2中每一个之间的1 μ F ROFF。 根据关断状态漏电流和带宽规格、我预计 ROFF 的泄漏电流至少要高两个数量级。

您能检查一下模型吗?

TIA

/ Asger

 

网表:

* gain-switch.asc
V1 VCC 0 3.3
V3 in 0 1.65 AC 1
XU3 gain_a gain_b in VCC N001 N002 N003 0 TS5A3359
V4 gain_a 0 {gain_aa}
V5 gain_b 0 {gain_bb}
R1 out N001 500k
R3 out N003 5k
R2 N002 out 50k
R5 0 out 50
.step param n 1 4 1
.param gain_aa table(n,   1, 0,    2, 3.3,   3, 0,       4, 3.3)
.param gain_bb table(n,   1, 0,    2, 0,      3, 3.3,    4, 3.3)
; calculate resistance at 100 Hz, display result in (mag, phase)
.option meascplxfmt=polar
.meas AC res FIND V(out,in)/I(R5) AT 100
.ac dec 10 20 100k
.lib TS5A3359.lib
.backanno
.end

From the .log file
Measurement: res
  step	v(out,in)/i(r5)	at
     1	(377349,-8.13902°)	100
     2	(252343,-4.43533°)	100
     3	(46147.8,-0.604821°)	100
     4	(4960.34,-0.0610923°)	100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asger:

    我也看到 roff 值低于预期值。 在 PSPICE 中、我得到了一些无法收敛的奇怪结果、坦率地说、在 TINA 中、我得到的电阻甚至比您看到的更低。  
    它是一个较旧的模型、通常来说、roff 不是建模的。 实际上、这并不是我们通常规定的。 提供关断隔离。 如果您知道频率为100Hz、则可以说非 ISO 将更接近-85dB。 在5V 输入时、我计算出漏极侧大约为281uV。
    我会信任该值、因为它来自实际的实验室数据与模型。

    长话短说、我认为它不一定是一个错误、而是只是模型本身考虑不到的东西。 肯定不会期望多路复用器具有该性能。  
    谢谢!
    Rami