This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:什么是断电关断隔离(在频率范围内)?

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1487190/tmux1511-what-is-the-power-off-isolation-over-frequency

器件型号:TMUX1511

工具与软件:

在数据表中、图21显示了"关断隔离与频率间的关系"。  我需要了解"关断隔离与频率间的关系"。   您能提供吗?  在我的应用中、我需要一个模拟开关、此开关在电路板未通电时将50 Ω 接收器与传输线路断开。  信号的比特率约为100Mbps。  我希望能够实现高达1GHz 的出色隔离。 我特别关心的是未供电的隔离。

BTW、对于通告3GHz 带宽的器件、断电隔离高于200MHz 的情况令我感到惊讶。  这似乎是虚假广告。  我缺少什么吗?   

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    我们没有这些数据、因此我无法提供。 如果信号为100Mbps、为何需要高达1GHz 的隔离?  25MHz 处的所有4个信号数据是否均为100Mbps、还是100MHz、按照所示?

    3GHz 是开关开启时可以支持的功率。 当它关闭时、较高频率下的隔离总是更差。 通常、关闭通道的频率也不会达到开启通道所能支持的频率。  


    -Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Rami。  我的信号为100Mbps NRZ、由于正方形边沿、它的频率成分远高于100Mhz。  我可能不需要高达1GHz 的隔离、但可能高达500MHz 的隔离。  

    关于断电隔离、我知道大家没有要分享的图。  您是否有一个表示断电阻抗的电路模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    我看到、对于 SI、您需要在该处留出一些余量。  
    因此您可以使用 VISO/IOFF 作为电阻和 CON 值来构建分立模型。 但对于 I-off、它不是一个一致的值、因此正确操作可能很棘手。 但具有恒定电压和频率时、则可以实现。

    您可以在此处看到一个示例:
    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1064288/faq-what-if-my-analogue-switch-multiplexer-is-missing-a-pspice-model

    与我的设计团队沟通后、另一个问题是关闭 ISO 在断电时比加电时更糟糕。 因此、如果不接受电流关闭 ISO 值、那么断电模式下的情况预计会更糟。 遗憾的是、我们没有进行测试、以提供您期望的球场号码。  

    -Rami