This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6586:能否将 LMH6586用作非视频应用的 I/O 多路复用器?

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6586

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1488297/lmh6586-can-i-use-the-lmh6586-as-an-i-o-multiplexer-for-non-video-applications

器件型号:LMH6586

工具与软件:

我计划使用 LMH6586对 MCU 的 GPIO 引脚进行多路复用、如提供的原理图所示。 32个输入将连接到 LED 和按钮、而16个输出将与16个 GPIO 引脚(例如16位 MCU 的 PORTA)连接。 在此配置中使用 LMH6586是否会导致任何问题? 此外、是否有更好的替代方案来实现此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abdellah、

    只要通过多路复用器的信号不超过其建议的规格限制、就不应该有任何问题。  

    您可以拥有一个使用16个2:1通道的多芯片解决方案。 您可以实施4个 TMUX1574 来多路复用您的信号。  这是一种尺寸更小、成本更低的解决方案。

    谢谢!

    近红外