This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:SN74LV4051APWR

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1488286/sn74lv4051a-sn74lv4051apwr

器件型号:SN74LV4051A

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我正在寻找用于此8:1多路复用器 SN74LV4051APWR 的直流分析。
请提供足够的数据、包括:

V4.74 (min)(V)
V4.74 (max)(V)
VOH (min)(V)
VOL (max)(V)


请在方便时尽早提供上述详细信息。

谢谢您、 祝您愉快
Rishabh Khugshal.
9310770074
VVDN 技术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中指定了控制输入的 VIL/VIH 限值。

    I/O 引脚未经缓冲、也没有开关阈值。 该器件是一款模拟开关;闭合开关的行为类似于30 Ω 电阻器。