This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:CSON/CDON 温度数据

Guru**** 2556160 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1485826/tmux1208-cson-cdon-temperature-data

器件型号:TMUX1208

工具与软件:

大家好、

我想知道 TMUX1208 CSON/CDON 温度数据。

值为85pF @25deg。  @约80度呢?

谢谢!

Murakami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murakami:  

    我在想看看我们是否为您提供这些数据。 我会在一周结束时向您通报最新情况。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    数据如何?

    谢谢!

    Murakami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murakami:  

    真的很抱歉耽误你的时间。 我无法找到数据、但仍在不断挖掘、未能取得成功。  
    尽管采用转换门架构的模拟开关的 CON 通常在整个温度范围内保持相当恒定

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    该电容仅包含栅极氧化层?

    电容的源极/漏极偏置依赖性如何?

    谢谢!

    Murakami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murakami:

    电容主要是栅极氧化层和一些金属电容。 但您将在 VDD /2处看到峰值。 在这个架构中、NMOS 和 PMOS 都将在 VDD /2上被打开、从而增加了额外的电容。 与此相反、当 Vs = 0V 或 Vs = VDD 时、仅其中 NMOS 或 PMOS 之一导通。  

    谢谢!
    Rami