This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:PCIe 第6代时钟应用

Guru**** 2645455 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1488721/tmux136-pcie-gen6-clock-application

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

工具与软件:

嗨、团队:

我们想知道此多路复用器、TMUX136和 TMUX1574、它们是否能够支持 PCIe Gen6时钟? 或者也许我们有更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    时钟信号的频率和电压电平是多少?

    只要通过多路复用器的信号在其规格限制范围内、就不会出现问题。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    频率与100MHz 一起运行、因此我假设它们都应该能够支持这一点、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    是的、是这样。

    谢谢!

    近红外