This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E: Serval Questions.

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1489628/ts3a27518e-serval-questions

器件型号:TS3A27518E

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮助回答以下问题吗?

  • 如果信号为1.8V、我们能否使用3.3V 电压为器件供电?
  • 然后、器件能否通过外部高电平拉电阻连接到开漏 I/O?
  •  TS3A27518E 是否相同?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是一款模拟开关;支持 GND 和  VCC 之间的所有电压