This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 检测到过压时的漏极运行

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7462F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1489390/drain-operation-when-overvoltage-detected

器件型号:TMUX7462F

工具与软件:

你好、员工

在 TMUX7462F (SCDS394B)第30页的图9-2中。

我认为由于源极电压超过 VDD 阈值 Vfp、漏极电压发生了变化、但为什么漏极电压降至0 (zero) V?

是否因为 DR 引脚设置为高电平、下拉电阻器连接到漏极引脚?

或者

如果中的 DR 引脚设置为低 电平、则漏极电压将偏置为 VDD、但在图9-2中、它为0 (零) V

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在过压期间、漏极断开连接(请参阅 ID (FA)规格)。 由于无法在图中显示浮动电压、因此必须使用下拉电阻。