This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:阻抗问题

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1491083/tmux1072-impedance-question

器件型号:TMUX1072

工具与软件:

尊敬的专家:  

客户正在寻找 窗口检测器 IC、其根本问题是其 eUSB 引脚在可拆卸电缆接头上暴露于5.5V 充电电压。 它们的 eUSB 引脚无法承受5.5V 电压、需要一种方法来防止这种情况;一种选择是使用 TMUX1072等器件来传递 eUSB 信号、但使该器件保持正常关闭。  

有关这方面的几个问题:

  • 该器件的差分和单端阻抗是什么? 我们看到它可以达到1.2G、也需要在 LVDS 中使用、差分阻抗控制为~90欧姆;我们是否应该考虑使用其他器件进行 eUSB 信号切换?

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    我们未为此部件测试或指定差分阻抗、但单端阻抗可高达18Ω。  

    对于 eUSB、我可以推荐 TMUXHS221、但它不具备 TMUX1072等断电保护功能。

    澄清一下、客户是否需要使用多路复用器将5.5V 电压与外露引脚隔离? 这意味着它是否需要在 I/O 上处理关闭时提供的5.5V 信号? 如果是这种情况、TMUX1072是此处的最佳选择。  

    谢谢!

    近红外