This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:支持1.8V 电压电平的类似总线开关

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1491530/sn74cbtlv3245a-similar-bus-switch-to-support-1-8v-voltage-level

器件型号:SN74CBTLV3245A
主题中讨论的其他器件:TMUX1511

工具与软件:

您好!

建议使用什么总线开关来支持1.8V 电压电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在1.8V 时、没有总线开关。 使用具有独立控制输入的1:1开关。 最大的有四个通道、因此必须使用、例如2×TMUX1511。