This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:多路复用器 CSI 和放大器;DSI

Guru**** 2645455 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1494819/tmux646-mux-csi-dsi

器件型号:TMUX646

工具与软件:

您好、TI 团队

是否可以根据随附的图对 TMUX646进行布线? 处理器可以在 DSI/CSI 之间进行选择、一个端口是 CSI、另一个端口是 DSI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kung:

    只要频率和电压在 TMUX646规格范围内、就没有问题。 它是无源多路复用器、因此它在通道开启时充当具有一些电容的电阻器、因此实际传递的内容对多路复用器无关紧要(只要在规格范围内)

    谢谢!
    Rami