This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A4515:TS12A4515

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TS12A4515, TS12A4514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1495057/ts12a4515-ts12a4515

器件型号:TS12A4515

工具与软件:

尊敬的 TI 技术支持:  

 

我在当前的设计中使用了 TS12A4545模拟开关。 我正在使用其中四个开关 TS12A4514和 TS12A4515从一个传感器切换到另一个传感器。 我将在一侧使用一对这样的开关、在另一侧使用另一对开关。 然后、将控制信号分配到这四个开关、只需将相同的 CTRL 布线拉至各个开关即可。 对于驱动此类多个负载有什么建议吗? 我计划在100°C 周围始终很容易出现很高温度的环境中使用此开关。 它是一个生产现场。 开关应该可靠地来回切换、并且不应同时进行任何接通或关闭。 最好有人对此发表意见并提出一些建议。  

非常感谢您的大力合作。  

 可实现最佳结果  

Sonom Olonbayar

  

            

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个控制输入具有大约1.5 pF;这不是问题。