This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:?SN3257由1.8V 供电、CAN SEL 引脚使用3.3V μ A

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1494744/sn3257-q1-if-sn3257-is-powered-with-1-8v-can-sel-pin-use-3-3v

器件型号:SN3257-Q1

工具与软件:

如果 SN3257由1.8V 电压供电、CAN SEL 引脚使用3.3V?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所引用的描述谈到了模拟 I/O 信号电压范围。

    控制引脚电压范围由 VSEL 指定、始终允许高达5.5V