This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1219:替换了 TMUX1136

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219, TMUX1136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1495874/tmux1219-for-tmux1136-replace

器件型号:TMUX1219
Thread 中讨论的其他器件: TMUX1136

工具与软件:

您好!

TMUX1136是 2通道2:1 SPDT、TMUX1219是1通道 2:1 SPDT、  如果我们要使用2 * TMUX1219来替换1 * TMUX1136、是否有需要注意的事项?

谢谢!

Jeff

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    根据您的用例和注意事项、应该没有问题。 TMUX1136的泄漏电流比用于检查是否正常的 TMUX1219更低。

    谢谢!
    Rami