This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:有关 CD4052BPWR 阻抗测量故障的查询

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1497160/cd4052b-inquiry-on-cd4052bpwr-impedance-measurement-failure

器件型号:CD4052B

工具与软件:

您好、TI 专家

客户已将 CD4052BPWR 应用于手动除颤器/监护仪产品多年、未出现任何问题。

但是、在最近的产品生产中、当在施加第一次冲击后施加第二次冲击时、无法测量阻抗时会出现一个缺陷。 查看后、确认它是 CD4052BPWR 缺陷。

客户对库存(3个部件-批次、请参阅下面的附件文件)执行了更换测试以进行维修、但所有产品都确认了相同的阻抗测量故障症状。

e2e.ti.com/.../_2800_CD4052BPWR_29005F00_Impedance-Measurement-Failure-Lot.xlsx

目前不可用于阻抗测量的所有批次均已确认为新制造基地(RFAB)生产的版本 B。 (PCN# 20230228003.1)

e2e.ti.com/.../PCN_2300_-20230228003.1.pdf


据说以前版本的产品没有问题。
在将新制造工厂(RFAB)生产的修订版 B 更改为之后、是否存在此问题的历史记录?

是否有任何预期的问题原因?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有当您超过绝对最大额定值时、才会发生损坏。 此应用中所有引脚的电压是多少?

    绝对最大额定值没有改变。 但新裸片使用更精细的结构、因此当超出限值时、其降级速度实际上可能快于旧裸片。