This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:支持-1V

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, TMUX6211, TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1496686/tmux1511-support--1v

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件: TMUX6211TS5A22362

工具与软件:

您好!

客户发现器件支持-1V 电压、其规格与 TMUX1511类似。

我发现了 TMUX6211、但与 TMUX1511相比、它相当昂贵。

其他 CD 系列具有高电阻。

是否有适合-1V 的器件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于-1V 和低 RON (小于10欧姆范围)、遗憾的是、对于4通道 SPST、TMUX6211将是每通道最实惠的价格。

    话虽如此、我们可以尝试利用 TS5A22362吗? 这是一个2通道2:1、将通过一个信号为正电源的负电压。 但它是双通道 SPDT、因此我们需要2个器件、并且只使用其中一个信号路径(例如、我们会连接 NC 且不保持悬空)。

    1K 的价格会使其成为比6211更便宜的解决方案。

    谢谢!
    Rami