This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24157:我是在摧毁它吗? 基本功能不起作用

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24157, TMUX131, TS5A3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1496083/ts3a24157-am-i-destroying-it-basic-functionality-doesn-t-work

器件型号:TS3A24157
主题中讨论的其他器件: TMUX131TS5A3359

工具与软件:

您好、论坛:

我正在测试一个原型产品、其中使用 TS3A24157对两个信号进行多路复用。  
通过测试我的器件(无法正常工作)、我将问题范围缩小到 TS3A24157DGSR。

我制作了一个新电路板、其中多路复用器 IC 是电路板上唯一的器件。
但是、我无法使用基本功能。 我按以下方式将其全部连接起来:


已仔细检查我使用的占位空间是否正确。 还尝试了镜像(仅在情况下)。

在测试板上、我将"Ctrl"直接连接至 VCC。 VCC 转至实验室电源、其电压为3.3V。 然后打开实验室电源。
电阻从 SIG_A 测量到 sig1_a
在这里、我预计会接近短路(Ron)。 但是、我的万用表周期性地从>1M Ω 跳至30k Ω、就像"in"浮动一样。

还尝试在 SIG_A 处施加 VCC 并测量从 SIG1_A 到接地的电压。 这也是不一致的。 测量结果为1.4V 以及低至~100mV。

我在这里误解了什么? 我是否每次接通电源时都要搅动 IC?

我很高兴  在相似的设计中使用 TS5A3359和 TMUX131、没有任何问题。 但是、 TS3A24157非常适合此应用(如果我可以使其正常运行)。  
在妥协和使用另一个器件之前、我想知道我的测试是否有错误。


此致、Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在您的测试方式中、没有任何突出的问题。 您是否尝试过多个器件? 可能会因处理而造成一些 ESD 损坏。  
    唯一另外一件事就是为了完整性、通过万用表在实际引脚处验证您的 SIG_A 和 VCC 实际上是否为3.3V (尽管我怀疑您已经测量过这些值)。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已使用多个装置进行检查、并且正在使用 ESD 垫。

    我已验证 SIG_A 和 VCC 引脚实际上是3.3V。

    数据表指出、可以将 NO 和 NC 引脚悬空、因此这 也不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否尝试使用数据表中的方法来测量 RON? 为100mA 供电并在另一侧强制施加电压。

    另一个要测试的东西是电路板本身。 您是否已移除器件并确认电路板没有任何问题? 迹线之间不会出现异常行为。 只需验证布线确实全部隔离就可以了。

    谢谢!
    Rami