This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34966-Q1:采用 SOIC 封装的 LM34966QPWPRQ1申请

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1495942/lm34966-q1-request-for-lm34966qpwprq1-in-soic-package

器件型号:LM34966-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

目前、我们正在考虑 在我们的项目中使用 LM34966Q1直流/直流控制器 IC 14-HTSSOP。 但是、由于 PCB 制造限制、我们在当前封装选项方面面临挑战。

我们希望询问是否可以获取采用 SOIC 封装的 LM34966Q1。 这一变更将极大地帮助我们解决当前的制造问题并确保生产线的连续性。

感谢您的理解和支持。 我们期待您的积极响应。

——
此致、
Ajay R
助理工程师-系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!  

    感谢您联系我们。  
    我们只有 LM34966Q1器件的 HTSSOP 封装、没有计划以 SOIC 封装形式发布该封装。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    感谢您对上述问题的答复。

    如果此组件在 SOIC 封装中不可用、您能否推荐 具有 相同电气特性的其他控制器、这应该不会影响设计布局。

    此致、
    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您能帮助我们解决您所面临的问题吗? 此处之前使用了哪种器件?

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    使用的元件在主题行中提到、也在下面提到。

    MPN:LM34966QPWPRQ1

    此致、
    Ajayu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!  

    您能帮助我们解决您所面临的确切问题吗?

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    我想向您介绍一款将28V 转换为13.5V 的反激式转换器的设计。 在本设计中、我使用指定的控制器进行闭环运行。

    关于印刷电路板的制造、我们的制造商告诉我们、使用4oz 铜印刷电路板时、IC 间距至少需要0.8 mm、为了符合制造商的要求、我已申请 IC 的 SOIC 封装。

    我希望这可以解决您的问题。 如果您需要任何其他信息或有其他问题、请告诉我。

    ——
    此致、
    Ajay R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!  

    感谢您的详细答复。 它现在被理解了。  
    请检查此器件采用 SOIC 封装-  MC33063A-Q1

    您也可以使用此链接并对其进行筛选以使用 SOIC 封装 - https://www.ti.com/power-management/acdc-dcdc-controllers/products.html#1129=Boost&238max=3.6%3B52& 

    我希望这对您有所帮助。  

    谢谢、此致、

    Mounika.