This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157-Q1:我可以将该器件用作 G6K-2F-Y-DC5信号继电器的替代器件吗?

Guru**** 2645455 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1496516/ts5a23157-q1-can-i-use-this-part-as-a-replacement-part-for-g6k-2f-y-dc5-signal-relay

器件型号:TS5A23157-Q1

工具/软件:

您好团队:  

我有一款使用   Omron Electronics G6K-2F-Y-DC5信号继电器在两个信号之间切换的产品、它按预期工作。 在我寻找此继电器的汽车级 IC 替代产品时、我发现 TS5A23157-Q1 (TS5A23157QDGSRQ1)完全满足我的信号开关要求。

下面是继电器的内部连接图、

与 TS5A23157-Q1完全相同、不同之处在于它有两个触发器引脚、这对我来说很好。  信号正在处理的是0.5V 至4.5V 直流模拟信号、该信号作为传感器信号传入发动机 ECU。

现在、提出这个问题的原因是我想直接进入小型量产批次 、方法是将继电器替换为 TS5A23157-Q1、而无需订购一个 IC 并手动测试它以查看其是否有效。 非常有信心这款 IC 必须在继电器更换时正常工作、但没有100%的信心、我只是不希望我订购的 PCB 浪费掉、所以有人(最好是应用工程师)可以告诉我是否走在正确的道路上。 请指出我可能需要重新检查哪些参数。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    我们实际上有一份应用手册、可能对您有所帮助:

    多路复用器将取代继电器

    如果您知道信号将为0-5V、I/O 也将为0-5V、需要检查的主要事项之一是 RON 平坦度(从性能影响来看)、以确保其在系统中正常运行。 5V 时、RON 仍然非常平坦(4 Ω)、因此应该正常工作。
    另一个较大的值是电流。 TS5A23157-Q1在 I/O 上支持高达50mA 的速率、而继电器支持的速率明显更高。 但是、如果您的系统只要求50mA、则应进行更换。  

    不过、如果您有任何具体问题、请告诉我、我也可以帮助您解决。  

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rami、

    非常感谢您的快速答复! 确保我的 I/O 和信号在任何时候都不超过5V 电压。 我现在有了以下问题供您回答:

    1) 在哪里可以找到此特定器件的 Ron 与 Vs 图? 如应用手册图7-1所示。 该器件的 Ron 在0V 至5V 范围内是否平坦/相同?

    2)我不确定我的信号的电流额定值,我从来没有测量它是诚实的。 如何使用万用表等标准工具进行测量? 我可以认为测量分流电阻器两端的电压并使用 V/R 来测量电流、这是否足够? 我是否需要使用示波器来查看峰值和数据?

    谢谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:


    RON 曲线位于数据表的第10页。 图6-1

    您将看到 V+= 4.5V 时的情况

    该方法对于测量电流来说是合适的。 您是否想要查看峰值实际上取决于您的系统和您的个人偏好。 不过、最好的做法是查看峰值。 如果您知道信号虽然相当稳定、但可能没有必要。 我至少要用 o 示波器测量电压、看看电压是否会出现明显的尖峰。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    我懂了。 非常感谢您的支持。

    非常感谢!