This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4051:需要设计支持

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1499616/tmux4051-need-design-support

器件型号:TMUX4051

工具/软件:

您好:

我有关于在应用中使用 TMUX 的一些问题:

  1. 数据表提到了1.8V 逻辑兼容性。 它是否也会支持5V 逻辑电平而不会出现问题?

  2. 对于未使用的输入通道和 VSS 引脚、是否建议将它们连接到 GND?

  3. 未连接电源时、我注意到输出引脚会显示一些悬空/垃圾电压(约0.1–0.3V)。 导致这种情况的原因是什么、使用下拉电阻器有何帮助? 您有任何解决此问题的建议吗?

  4. 我的设置涉及三种类型的命令输入:0–5V、0–10V 和0–20mA。 我将0–20 mA 信号转换为电压、并将所有三个信号馈入多路复用器输入。 但是、当我尝试复制设置时、会观察到其他输入端(0-5和0-10 V)的压降。 什么可能导致此干扰或跌落、如何解决?

  5. 由于我只有三个输入通道可供选择、因此我不需要全部三条选择线路。 我是否可以安全地将 A2 (选择输入)连接到 GND 并仅使用 A0和 A1?

谢谢您、  

Showrya.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Showrya,

    请查看以下答案:

    1.是的、逻辑高电平可以高达 VDD

    2.是的,这是正确的,尤其是 VSS。 如果使用 TMUX4051作为单个正电源、则 VSS 必须接地。  

    3.设备关闭时是否在操作? 这意味着当 VDD = 0V 时、引脚上是否仍有电压输入?

    4.是否将20mA 输入到多路复用器中? 如果是这样、则会超过多路复用器的最大限制、并可能损坏它。

    5、可以将任何未使用的引脚接地。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

     "您在关闭设备时操作设备吗? 这意味着、当 VDD = 0V 时、引脚上是否仍有电压输入?"

    我尝试了这两种方法:将所有输入设置为0、并向输入引脚施加电压、但我仍然观察到输出引脚上出现电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Showrya,

    我建议将一个接地端接电阻器为存储的电荷提供路径。 这样应该可以清除浮动电压。  

    谢谢、

    NIR