This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:CD74HC4051

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1501162/cd74hc4051-cd74hc4051

器件型号:CD74HC4051

工具/软件:

您好:

对于 CD74HC4051的三个选择输入、IIL 和 IIH 电流是多少?

我需要进行一些扇入和扇出计算、并检查驱动器是否可以连接到多个  CD74HC4051s。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入对于低电压和高电压没有不同的电流。 漏电流(II)规定为在25 °C 时小于0.1 µA、或在整个温度范围内小于1 µA。