This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:在卷带腔体中确认引脚标识和方向

Guru**** 2557850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1501496/ts5a22362-confirmation-on-pin-marking-and-orientation-in-tape-cavity

器件型号:TS5A22362

工具/软件:

数据表第24页出现球 A3标记... 这是真的吗? 我希望球 A1会被标记

您能否确认 BGA 封装是如何放入胶带内的?  

由于胶带型腔中的针1位置是 Q2、因此这会将零件水平放置在型腔中、当它们通常看起来是垂直的时:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cameron、

    我与我们的内部团队确认、该器件的顶部标记将位于引脚1 (左上)、而不是数据表上的 A3位置

    此外、我还可以通过我们的内部系统确认、Q2是器件的引脚1、器件将在腔体中处于水平状态

    如果这对我有帮助、请告诉我、我可以对此进行进一步研究。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我还可以通过我们的内部系统确认、Q2是器件的引脚1、并且器件将在空腔中处于水平状态

    是的、请! 这会很有帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cameron  

    在我错言的时候道歉  

    根据我查看的内部 TI 信息、Q2是该器件的引脚1

    此致、

    Kameron