This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7348F:R_ON

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1502661/tmux7348f-r_on

部件号:TMUX7348F

工具/软件:

第6.8节和6.9节显示、无论 VDD 是12V 还是36V、均具有390 Ω 的相同 Ron?   图6-9显示了 Vd 必须小于30V 才能落在 VDD = 32.4V 时的"平坦"曲线上。  VDD = 24V 的等效值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    数据表中的12V 和36V 电源规格的 ron 相似的原因是因为在器件 ron 呈指数增长之前测量了 ron。

    此外、这些器件的 ron 测试略有不同(这些器件的 ron 测试的 Vs 范围不同)。 允许规格看起来相似。

    此外、我们的团队没有该器件的24V 数据、但当该器件使用24V 电源时、您的设计中是否存在问题?

    此致、

    Kameron