This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1219:需要开关或多路复用器的器件型号

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX8211, TPS1HTC100-Q1, TPS281C100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1503831/tmux1219-need-part-number-for-switch-or-mux

器件型号:TMUX1219
主题中讨论的其他器件:TMUX8211TPS1HTC100-Q1TPS281C100

工具/软件:

您好专家、

我希望此消息能帮您找到答案。

我们正在开发一个需要开/关控制机制的60V 应用。

我们需要一个能够处理60V 电压并可使用3.3V 电压运行的开关或多路复用器(MUX)。 此外、开关必须具有低导通电阻(Ron)、这一点也很重要。

请找到随附的图像以供参考。

您能否为该应用推荐合适的器件型号?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    今天是我们的假期、请期待下周初的答复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX8211/2可以执行此操作(但有四个通道)。

    通常、60V 不用于信号、而是用于电源。 考虑使用 TPS281C100或 TPS1HTC100-Q1等高侧开关。