This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:深度睡眠功耗

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1505003/ts3a4751-deep-sleep-power-draw

器件型号:TS3A4751

工具/软件:

我正在封装和测试 新设计的深度睡眠功耗。  下面的开关 TS3A4751RGYR 用于在微控制器处于深度睡眠模式时隔离电源和 UART 数据。 添加此电路之前、深度睡眠测得的电流为297uA。 填充此电路时、电流消耗测量值为585uA。 我是否可以更改任何明显的内容来保持睡眠电流降低(例如将 U1引脚10 (COM4)接地)、或者这种消耗是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当您说'此电路'时、您是单独提到多路复用器、还是在比较297uA 与585uA 时还添加了其他内容? 我主要是想问的、因为 TS3A4751只消耗数百 nA 的电源电流、因此这肯定比预期高得多。  

    当您处于深度睡眠模式时、多路复用器也会断电、还是保持3.3V 电源?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TS3A4751之前的处理器和电路的其余部分以及图中所示的其他位均为297uA。 将其填充后、深度睡眠现在的测量值为585uA。 U1的引脚2始终为+3.3V、 由于该器件在深度睡眠状态下处于关闭状态、因此我预计仅消耗几 uA 的电流。 谢谢、听起来这就是它的样子。