This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:TMUX646

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1499725/tmux646-tmux646

器件型号:TMUX646

工具/软件:

我们上周收到了 TI EVK 套件, 我们需要在 MUX EVK 的帮助下与 TFT 接口,我们也连接了 MIPI 2通道到 EVK 套件,但它不工作。

当我们连接 MUX646 EVK 、Data signal、Clk signal 时、我们未获得、也不工作。

 

注意:

如果没有 EVK、当我们与 TFT 连接时、它就 按照我们的要求工作在 MIPI 2通道上。

我们已连接 MIPI Module1并与 TFT 接口、但没有收到任何信号

我们使用50E 端接电阻器连接了 MIPI Module1 并与 TFT 连接、但没有获得任何信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhita、

    您能否对 EVM 进行基本功能测试以检查是否存在故障?

    打开多路复用器并尝试传递信号、同时对其进行监控。  

    请告诉我您找到的结果。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nir Gilgur、

    EVM 上的功能测试已完成、结果正常。

    1MHz、2.5V 连续方波信号通过(通道 A 和 B) TMUX646的输入端传递、并通过输出侧(COM)的相同信号传递。

    但是、当我们尝试通过 TMUX646 EVK 传递 MIPI 信号时、TFT 会导通、但我们无法看到准确的图像。

    观察到的只是 RGB 线。 请在这方面提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhita、

    我不熟悉 TFT 的到底是什么? 这里的应用是什么、您能解释一下吗?  

    您是否尝试了在没有 TFT 的情况下通过 EVM 传递 MIPI 信号? 在输出正常时发现信号吗?

    谢谢、

    NIR