This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:8通道中存在1.5V 直流信号时出现串扰问题

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1502356/sn74lv4052a-crosstalk-issue-when-there-are-1-5v-dc-signal-in-8x-ch

器件型号:SN74LV4052A
主题:TL074中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TL074 + SN74LV4052进行电流检测。 它们将两级 TL074用于电流放大和电压跟随器。 然后、它们使用 SN74LV4052上的所有8个输入通道。  

现在、当通道电流为0A 时、4052的所有8个输入信号都是来自 TL074的1.5V DC。 电流电平为-40A 至+40A、因此 TL074的输出为0V 至3V。

问题是、当所有8个通道都具有1.5V DC 输入时。 输出信号将具有0V/1.5V 和3V 输出。 噪声也会影响输入信号。 1.5V 输入信号上将有200mV 阶跃。

TL074原理图

SN74LV4052原理图

3.多路复用器的电源

4. PCB 布局

5.只有一个通道输入和输出的测试结果。

绿色信号是输入信号、黄色信号是输出信号。

6.下面是三个输入信号和一个输出信号

黄色信号是输出信号。

我有几个疑问:

  • PCB 底部放置了两个 SN74LV4052。 有6层。 顶部、GND、信号、信号、电源、 这意味着 SN74LV4052下方没有完整的接地平面。
  • SN74LV4052的3.3V 电源、适用于0V 至3V 输入信号范围;
  • 问题与软件有关。 可以在最后一张图片中看到。 黄色信号有2s 周期。 您能分享 SN74LV4052的软件控制逻辑吗?  

以下是 SN74LV4052的软件设置。

由软件工程师负责在52us 内切换4:1多路复用器并对1CH 信号进行采样。 它们需要  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    • PCB 底部放置了两个 SN74LV4052。 有6层。 顶部、GND、信号、信号、电源、 这意味着 SN74LV4052下方没有完整的接地平面;
      • 根据原理图、器件似乎是 GND、因此没有问题
    • SN74LV4052的3.3V 电源、适用于0V 至3V 输入信号范围;
      • 是、当电源为3.3V 时、该器件可以传递0V 至3V 信号
    • 问题与软件有关。 可以在最后一张图片中看到。 黄色信号有2s 周期。 您能分享 SN74LV4052的软件控制逻辑吗?  
      • Sn74LV4052没有控制它的软件。 它是一种模拟多路复用器、由发送到其控制引脚的高电平和低电平信号进行控制

    为了帮助调试该系统、我还想问大家一些问题  

    您是否说当多路复用器的所有输入引脚上为1.5V 时、0V、1.5V 和3V 都是您在输出引脚 COM1和 COM2上看到的电压读数?

    例如、您说输入端有1.5V 信号、输出 COM 引脚上有3V 信号(这不应该发生、但请告诉我)

    此外、您能否分享示波器捕获、在这里我们可以看到输入信号、输出信号和控制引脚的变化/(探测输入输出和控制引脚)

    请让我知道此致、

    kameron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    • 问题与软件有关。 可以在最后一张图片中看到。 黄色信号有2s 周期。 您能分享 SN74LV4052的软件控制逻辑吗?  
      • Sn74LV4052没有控制它的软件。 它是一种模拟多路复用器、由发送到其控制引脚的高电平和低电平信号进行控制
        • 我的意思是软件控制逻辑、而不是像1这样的软件。 按选项引脚选择通道1;2. 打开 IC ENABLE;3. ADC 采样;4. 延时时间;5. 关闭 IC ENABLE;6. 选择通道2;7打开 IC 启用;8. ADC 采样;
        • 您有软件控制逻辑指南吗? 我认为,这是重要的,以避免玉米秸秆。
    • 您是否说当多路复用器的所有输入引脚上为1.5V 时、0V、1.5V 和3V 都是您在输出引脚 COM1和 COM2上看到的电压读数?
      • 是的。  
    • 例如、您说输入上有1.5V 信号、输出 COM 引脚上有3V 信号(这不应该发生、但请告诉我)。此外、您能否分享示波器捕获、在其中我们可以看到输入信号、输出信号和控制引脚的变化/(探测输入输出和控制引脚)

      • 好的。 我将添加控制引脚变化的图片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我实际上没有用于控制 ADC 采样的编程系统经验 、只能指导如何使用此器件的逻辑表来控制多路复用器。 能否 详细解释一下串扰的含义?

    2.您能给我们发送一个波形吗? 例如、您能否展示将1.5V 电压放置在多路复用器的输入端、将3V 电压放置在输出端。  

    也许探测 IO 引脚并在多路复用器的输入引脚上记录1.5V 示波器屏幕截图、在 的输出引脚上记录3V 示波器屏幕截图会有所帮助(这不应该发生、但请告诉我、我可以对此做更多思考)

    3.此外,我想你可能忘记添加控制引脚示波器截图,但这些也会有所帮助。

    很高兴在此处进行调试、并查看该应用中的多路复用器是否有问题

    此致、

    Kameron