This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4827:TI 是否具有与 ADI MAX14778ETP+类似的器件?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1504585/tmux4827-is-ti-having-similar-part-to-adi-max14778etp

器件型号:TMUX4827

工具/软件:

您好:

TI 是否具有与 ADI MAX14778ETP+类似的器件?  不需要封装兼容、但需要等效功能?

我做了 TI 网站的交叉参考、 显示了 TMUX4827YBHR。  请回顾并发表评论。

提前感谢、

Quynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quynh、

    我们最接近的器件是 TMUX4827。  
    您在这里的应用是什么? 您希望多路复用器具有哪些特性?

    TMUX4827或许是可行的。  

    谢谢、

    NIR